您好!
我有一个包含 BBB 和 cc2650stk sensortag 的网络。 我还有用于监听的 CC2531软件狗。 我可以使用 ubiqua 嗅探帧、但我必须使用开源监听器。 我已经阅读了常见问题解答 ZigBee 监听器文章。 但是当我打开 TiWsPc 时、它看不到 CC2531。 我还尝试 killerbee 来嗅探帧、但显然我做了一些错误。 我可以使用哪种监听器。 是否有任何链接可以跟踪和实现。 你可以给我什么建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个包含 BBB 和 cc2650stk sensortag 的网络。 我还有用于监听的 CC2531软件狗。 我可以使用 ubiqua 嗅探帧、但我必须使用开源监听器。 我已经阅读了常见问题解答 ZigBee 监听器文章。 但是当我打开 TiWsPc 时、它看不到 CC2531。 我还尝试 killerbee 来嗅探帧、但显然我做了一些错误。 我可以使用哪种监听器。 是否有任何链接可以跟踪和实现。 你可以给我什么建议?
您好、Nedim、
使用 Wireshark 设置 CC2531作为数据包监听器的哪一部分不适合您?
我之前安装过 TIMAC,并按照常见问题解答( https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/699648 )中的说明进行操作,因此,也许可以尝试安装 TIMAC 1.5.2 ( http://www.ti.com/tool/TIMAC )并查看它是否起作用。
此致、
Toby
尝试安装连接的驱动程序并再次测试。
您好!
很抱歉、是的、你是对的。 重新加入。 现在、我从 GW 上的应用程序中删除传感器标签、并再次允许加入。 但这次我看不到应用程序上的温度、我不知道原因、但有时会发生。 现在、如果我们可以获取 NWK 密钥。 然后、使用其他监听日志、我可以尝试解密并查看数据值。 可能在帧中、我 可以看到数据。
如果 日志仍然不是 ok.please、请告诉我。 我将从头开始执行这些步骤。
对于 Z-Stack Linux Home GW 上的恢复出厂设置,我删除了 z-stack_linux_gateway_arm_Binaries 中的所有内容,然后 按照以下步骤操作(tar xvf z-stack_linux_gateway_arm_binaries_.tar -C z-stack_linux_gateway_arm_Binaries)。 我在 BLE 中刷写了 sensortag、并再次在 Zigbee 中刷写了。
我添加了一个新的日志文件。 但我还想问:
1-当我在 GW 中启动应用程序时,我应该首先打开 sensortag,还是应该首先按下“允许加入”?
2 -或者我可能在恢复出厂设置时出错、我该怎么做?
给你。 我有屏幕截图。
您知道 killerbee、 我能不能通过它来嗅探数据包?