This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ZigBee 数据包监听解决方案

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2650STK, CC2531EMK, TIMAC, Z-STACK, AES-128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/741932/zigbee-packet-sniffing-solutions

主题中讨论的其他器件:CC2531CC2650STKCC2531EMKTIMACZ-STACKAES-128

您好!

我有一个包含 BBB 和 cc2650stk sensortag 的网络。 我还有用于监听的 CC2531软件狗。 我可以使用 ubiqua 嗅探帧、但我必须使用开源监听器。 我已经阅读了常见问题解答 ZigBee 监听器文章。 但是当我打开 TiWsPc 时、它看不到 CC2531。 我还尝试 killerbee 来嗅探帧、但显然我做了一些错误。 我可以使用哪种监听器。 是否有任何链接可以跟踪和实现。 你可以给我什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我这么做了很多次了。 然后、我认为线路可能很重要。 首先添加 TC Link 密钥、然后打开 pcap 文件。 然后我删除了密钥并打开 pcap 文件、之后我添加了密钥。 我是说我尝试了所有变体。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用 Wireshark 2.4.3代替2.4.10重新测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不一样:(我是说它不起作用。 即使我尝试在/programfile 或 programfilex86下谨慎使用 Wireshark、但它仍然无法正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    想法不好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、祝您愉快! 如果我在星期一检查我的笔记本电脑的设置后解决了问题、我还会告诉您有关过程的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望您能找到解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我解决了这个问题。 问题是安全级别不自觉地保持在 AES-128加密、无完整性保护。 在我将它从无完整性保护更改为32位完整性保护之后、问题就得到了解决。
    感谢您的帮助、希望并相信您将从用户处考虑此错误、并将通过此共享帮助更多人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家分享。 您能否向我们提供一个屏幕截图、以显示您在何处设置此安全级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我知道、您知道如何设置安全级别、但对于新用户和不知道我附加了屏幕截图的用户而言。 我希望它能帮助有需要的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!