This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:2330

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/740569/cc2530-2330

器件型号:CC2530

大家好、我正在寻找一个 SPI 库、用于 ZStack 网状网络中的 CC2530的通用应用。 有什么帮助吗?

我已经修改了 hal_LCD、但我没有得到它。 我期待您的帮助。

感谢您的关注。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HAL_LCD 是一个很好的示例、另一个是使用外部闪存的 OTA 示例、也通过 SPI 进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复
    我在尝试读取 hal_LCD 中的 SPI 代码时感到困惑、我正在寻找一个使用 SPI 的简化应用。我想将 ADXL345加速计连接到我的 CC2530并使用 SPI 制作我自己的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 hal_board_cfg.h 中引用以下定义

    /*------ XNV --- *
    #define XNV_SPI_BEGIN ()            st (P1_3 = 0;)
    #define XNV_SPI_TX (x)              st (U1CSR &&~0x02;U1DBUF =(x);)
    #define XNV_SPI_RX ()               U1DBUF
    #define XNV_SPI_WAIT_RXRDY ()       st (while (!(U1CSR 和0x02));)
    #define XNV_SPI_END ()              st (P1_3 = 1;)

    // TI 参考设计在 SPI 模式下使用 UART1 Alt. 2。
    #define XNV_SPI_init ()\
    ST(\
     /*模式选择 UART1 SPI 模式作为主器件。 */\
     U1CSR = 0;\
     \
     115200波特的//设置。 */\
     U1GCR = 11;\
     U1BAUD = 216;\
     \
     /*将位顺序设置为 MSB */\
     U1GCR |= BV (5);\
     \
     /*将 UART1 I/O 设置为 P1引脚上的替代2个位置。 */\
     PERCFG |= 0x02; // U1CFG *//
     \
     /*在 I/O 引脚上选择外设功能、但 SS 保留为 GPIO 以进行单独控制。 */\
     P1SEL |= 0xE0; /* SELP1_[7:4]*/\
     /* P1.1、2、3:复位、LCD CS、XNV CS。 */\
     P1SEL &=~0x0E;\
     P1 |= 0x0E;\
     P1_1 = 0;\
     P1DIR |= 0x0E;\
     \
     /*将 UART1优先于 Timer3。 */\
     P2SEL &=~0x20; /* PRI2P1 */\
     \
     /* SPI 配置完成后,将其启用。 */\
     U1CSR |= 0x40;\
     /*释放 XNV 复位。 */\
     P1_1 = 1;\
    )

    还请参阅以下函数如何使用 SPI 定义对 hal_ota.c 中的外部 SPI 闪存执行读/写操作

    静态空 HalSPIRead (uint32 addr、uint8 *pBuf、uint16 len);
    静态空 HalSPIWrite (uint32 addr、uint8 *pBuf、uint16 len);
    静态空 xnvSPIWrite (uint8 ch);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
    它现在可以工作了