This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:从何处下载适用于 CC2530 Z-Stack 3.0.2的 IAR EW8051 10.20.1?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/741301/cc2530-where-to-download-iar-ew8051-10-20-1-for-cc2530-z-stack-3-0-2

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

我以前能够在 Z-Stack 中找到用于构建示例的旧版本 IAR,网址  为。 但是、自从 TI 发布 Z-Stack 3.0.x 后、我找不到相关版本 从何处下载 CC2530 Z-Stack 3.0.2的 IAR EW8051 10.20.1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法想象我多么愚蠢。 我忘记检查最新版本。谢谢 Alvin。