This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2652R:为什么用于 cc2652R/cc2630的简单链路 SPI 驱动器不支持 LSB 和 MSB 设置?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/739129/rtos-cc2652r-why-does-spi-driver-of-simple-link-for-cc2652r-cc2630-not-support-lsb-and-msb-set

器件型号:CC2652R

工具/软件:TI-RTOS

现在、我想让我的 CC2652R 板连接 SPI 传感器。 作为 swcu185a.pdf 的引入、SPI 转换的默认模式、每个字节的 MSB 首先被传输、LSB 最后被传输。 如何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您可以从应用程序反转缓冲器并调用 SPI 转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在将每个字节发送到 SPI 之前将其反转? 并反转接收缓冲器中的每个字节?