主题中讨论的其他器件: CC2591、 REF3318
大家好、
我正在使用 CC2530 + CC2591开发低功耗器件。 我使用 CC2530 ADC 功能来测量电池电压。 如果我使用1.15V 内部基准或 AVDD5基准、CC2530电流消耗大约为1.2uA。 但是、如果我使用外部基准(TI 的 REF3318)并将其连接到 P0_7引脚(专用 CC2530外部基准)、CC2530电流消耗将上升到255uA。 这远远超过了 REF3318的流耗、即3.9uA。 使用1.8V 基准电压的原因是、我还有其他来自 IC 的模拟信号、其跨度电压为1.7V……
需要明确的是、P0_7用于配置 CC2591的增益模式(低电平或高电平)、但在我的情况下、HGM 中有一个上拉电阻器、以便将 P0_7用作外部基准 ADC。 在我的固件中、我还禁用了 P0_7用于将 CC2591初始化为增益模式的代码。 流经该上拉电阻的电流约为0.1uA。
器件总流耗为75uA、包括 REF3318的流耗、但未将其输出连接到 P0_7引脚。 当我连接它时、总电流上升至330uA (CC2530为255uA)。
ADC 转换完成后、我可以将总电流降至200uA (CC2530为155uA)、将 P0_7配置为输入三态。 但我的功耗是原来的两倍多...
我的问题是:
1. REF3318输出连接到 P0_7引脚时、可以减少这种消耗吗?
2.这种增加的原因是什么? 可能是用于 ADC 基准的多路复用器的功耗? 如果是、当我使用内部1.15V o AVDD5基准电压时、为什么不增加这种消耗?
谢谢。