This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:默认情况下、在协调器上无限期启用 PermitJoin

Guru**** 2625195 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/739690/cc2530-permitjoin-is-enabled-by-default-indefinitely-on-the-coordinator

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

我们有一个 ZNP 协调器。 在上电时启用 permitjoin。 如何将其配置为默认禁用?
我们需要仅在需要时启用"允许加入"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认情况下、ZNP 的允许加入处于禁用状态。 除非您在 ZAP 中启用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享监听器日志、了解如何在开机时启用了 permitjoin?

    Z-Stack 3.0.x SDK 中提供的示例应用默认不启用 permitjoin、更不用无限期地启用。 Zigbee 规范定义了允许您保持网络开放的时间的硬性限制、如下所示。 为了打开网络、您必须运行 APP_CNF_BDB_START_TUNING (网络构建)以形成网络、然后运行 APP_CNF_BDB_START_TUNING (网络转向)以实际打开并允许设备加入网络。

    最棒的
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在此函数 ZDSecMgrPermitJoining (duration)中将持续时间设置为零;
    如果这不能帮助您进行设置
    uint8 x[1];
    X[0]= 0;
    ZMacSetReq (ZMacAssociationPermit,&x[0]);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不确定默认情况下是否启用或禁用允许加入、则可以在 ZDO_STATE_CHANGE 中调用"NLME_PermitJoiningRequest (0);"以禁用允许加入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZAP 是什么意思? 从主机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、ZAP 表示主机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    协调器允许路由器加入网络。
    网络启动后、我们如何立即禁用允许加入。
    1) 1)如果节点在禁用后通电、则不允许它加入网络。
    2) 2)如果路由器打开、然后我启动协调器、它会在禁用允许加入之前加入网络

    关于硬限制、我使用的是旧堆栈、持续时间=0xFF 会不明确地启用允许加入
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定将允许加入设置为始终启用的位置。
    我尝试了你的建议,但它不起作用。
    我想稍后会设置允许加入
    如何找到它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我提到过的、默认情况下、ZNP 许可加入处于禁用状态、您不应看到此类问题。 您能否详细说明要测试的 Z-Stack ZNP?