This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:CC2630 IIC 波形问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/734736/cc2630-cc2630-iic-waveform-problem

器件型号:CC2630

尊敬的所有人:  

一位客户发现了 I2C 问题、有时会导致 IIC 死机。  

我检查波形并发现一些问题。  

看起来一个位转换有一些问题、并且在转换一个字节数据后 IIC 不会被复位(无 ACK 和 IIC 死区)。  

对于 IIC 配置、  

/*默认 I2C 参数结构*/
const I2C_Params I2C_defaultParams ={
I2C_MODE_BLOCKING、/* TransferMode */
空,/* transferCallbackFxn */
I2C_100kHz、/*比特率*/
空/*自定义*/
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    客户是否使用示例项目? 如果是、他们使用哪一个?
    我们的器件是 I2C 主器件还是 I2C 从器件?

    请提供涉及 I2C 传输的代码以及重现此问题所采取的步骤。


    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在测试 I2C 传输时,您是否将 I2C 设备连接到 CC2630?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你怎么看? 如果没有连接到从端,波形应该如何具有 ACK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:

    使用 SDK 驱动程序文件。
    I2C 主设备。
    客户无法在 E2E 上共享代码、您对问题描述有意见吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据所提供的信息、很难缩小问题所在的范围。 以下是我对硬件/软件的评论:

    硬件方面:他们是否在 CC2630 EVM 上看到了问题? 如果没有、我建议他们检查 CC2630 EVM 是否可以与 I2C 从设备通信。

    软件方面:我认为问题是可重现的。 在 I2C 停止工作之前传输多少个字节? 字节数是否一致? I2C 停止工作后、其项目的其余部分是否按预期工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭此线程