This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530 IEEE MAC 错误

Guru**** 2955610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/739051/cc2530-cc2530-ieee-mac-error

器件型号:CC2530

您好,

CC2530 IEEE MAC 地址 在我们的大规模生产中重复了,如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很不可能。 如果您尝试擦除具有重复 IEEE 地址的 CC2530并再次从闪存编程器读取 IEEE 地址、您仍然看到重复的 IEEE 地址吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user3434218、

    正如 YK 所提到的、对于长 IEEE MAC 地址来说、这不可能是重复的。 我建议遵循黄议员的建议,大规模擦除您在上看到重复的 CC2530。 然后使用闪存编程器等内容再次读取它们。 如果它们仍然重复、请发布它们的屏幕截图以进一步调试。

    最棒的
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为同时也是可能的。 我想用户3434218将 FW 从一个复制到另一个... 在本例中、我可以通过 MAC 观察到星座位置。