请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 我使用 ULink Pro 来调试 CC2538定制板。 调试连接通过6引脚 Tag-Connect 接头实现。 信号根据 CC2538和 ULink Pro 的数据表进行连接。 以下是连接:
CC2538 --> ULink Pro (内部 J1器件)
- JTAG_TMS 管脚46 -> TMS_SWDIO 管脚2
- JTAG_TCK 引脚47 --> TCL_SWCLK 引脚4
- JTAG_TDO 引脚48 -> TDO_SWO_TRACE_CTL 引脚6
- VCC --> VTREF 引脚1
- GND --> GND 引脚3、5、...
-/RESET 引脚28 --> nRESET 引脚10 (通过1k 串联和10k 上拉电阻)
我已验证连接是否正确。 我确实在 ULink Pro 中的 TCL_SWCLK 引脚4上看到时钟、我在 TMS_SWDIO 引脚2上看到传出数据流量。 没有来自 CC2538端的数据流量。 我可以通过 CC2538的内置引导加载程序对其进行编程、硬件工作正常。
ULink Pro 设置为 SWD 模式、连接的芯片无法识别。
我应该错过什么? 感谢您的任何帮助。 谢谢你。