This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:如何将 CC2538-CC2592 EMK 用作具有智能 RF06的 Contiki 监听器?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538EMK, CC2592, CC2538, CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/738146/cc2538-how-to-use-cc2538-cc2592-emk-as-contiki-sniffer-with-smart-rf06

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件: CC2650EMKCC2592CC2650CC2650STK

大家好

是否可以 将 CC2538-CC2592 EMK 用作具有智能 RF06的 Contiki 监听器(如这些链接中所述)、但与 cc2538EMK https://github.com/g-oikonomou/sensniff 和 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Contiki_sniffer 一起使用 ? 或者还有其他方法来实现它吗?

还有一个问题、对于 CC2538EMK 和 CC2650EMK SMA 天线、如果添加连接器、我可以使用它来扩展监听器的范围? 还是仅用于射频测试?

感谢您的回答

右侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,可以将 CC2538-CC2592 EMK 用作 Contiki,列出的链接是正确的参考。

    如果您将 SMA 连接器用于外部天线、则可以获得更好的性能。

    但是、监听器只是一个接收器、即使您使用 CC2592和外部天线、我也不会期望有太大的差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您解决我的疑问!

    一般而言、我可以使用 CC2538-CC2592 EMK、因为我将使用 CC2538和列出的智能 Rf06、如链接所示、步骤与 cc2538相同。
    使用 SMA 连接器连接外部天线的想法是 CC2650EMK 和 CC2538EMK 都具有 PCB 天线、因此覆盖范围小于 SMA 天线的覆盖范围、Rrigth?
    但我的疑问是、数据表中显示连接器用于射频测试、因此我不确定它是否能够正常传输或接收数据包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、使用 PCB 天线时的覆盖范围会更小。 SMA 可用于测试或通用、无问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄真!

    还有另一个问题、但现在对于 cc2650 sensortag、您知道我是否可以在外部 uSMA 连接器中添加天线以扩展覆盖范围、或者我是否必须进行一些调整才能使其正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您使用的 CC2650STK 硬件版本。 根据我可以从 TI 网站获得的最新原理图、您必须删除 ANT5并安装 ANT7才能使用 USMA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享最新版本、我检查了版本 C、我没有看到 Ant7、无论如何、我是否必须断开 Ant5以使用 J1 Ms-156HF 连接器、没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于修订版 C 是最新版本、因此 ANT7可能是一个拼写错误、但是的、您必须断开 ANT5才能使用 J1。

    此致、
    Ryan