This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:2个错误仍然出现在 z-stack 3.0.2的 zcl.c 文件中

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/737404/cc2538-2-bugs-are-still-appearing-in-zcl-c-file-of-z-stack-3-0-2

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

1、在文件 zcl.c 中、函数 zcl_SendReportCmd 不支持获取由 zclReadWriteCB 访问的属性值。

2、在文件 zcl.c 中、函数 zcl_getExternalFoundationHandler 的访问参数是 afIncomingMSGPclack_t 类型、这可能会影响返回错误 Task_ID 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aries、

    感谢您提请我们注意这些问题、我知道第一个问题之前已被告知、但在解决其他已知问题时可能会错过 :e2e.ti.com/.../715743

    第二个问题是否也已提出、或者这是否是一个新问题?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aries、

    由于报告现在已在基本器件行为规范中定义、因此现在、z-stack bdb 实现方案还支持通过回调访问属性。 查看 bdb_Reporting.c 中的 bdb_RepReport(),是一个名为 bdb_RepFindAttrEntry()的函数,即使访问需要回调,也会调用该函 数以查找属性记录,然后在找到属性后使用 zcl_SendReportCmd ()发送报告。

    您能详细说明第2点吗? 我在这里看不到这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 zcl_SendReportCmd() 无法通过 回调访问属性。  zcl_SendReportCmd ()应该像这样被修复。

    ZStatus_t zcl_SendReportCmd (uint8 srcEP、afAddrType_t * dstAddr、
    uint16 clusterID、zclReportCmd_t *报告 Cmd、
    uint8 direction、uint8 disableDefaultRsp、uint8 seqnum)
    {
    uint16 dataLen = 0;
    uint8 * buf;
    ZStatus_t status;
    uint8 i;
    
    //计算命令的大小
    (i = 0;i < reportCmd->numAttr;i++)
    {
    zclReport_t *报告记录=&(reportCmd->attitList[i]);
    
    dataLen += 2 + 1;//属性 ID +数据类型
    
    //属性数据
    //dataLen += zclGetAttrDataLength (reportRec->datatype、reportRec->attatData);
    if (reportRec->attatData)
    {
    dataLen += zclGetAttrDataLength (reportRec->datatype、reportRec->attatData);
    }
    其他
    {
    dataLen += zclGetAttrDataLengthUsingCB( srcEP、clusterID、reportRec->attroID );
    }
    }
    
    buf = zcl_mem_alloc (dataLen);
    if (buf!= NULL)
    {
    //串行加载缓冲区
    uint8 *pBuf = buf;
    
    对于( i=0;i< reportCmd->numAttr; i++)
    {
    zclReport_t *报告记录=&(reportCmd->attitList[i]);
    
    *pBuf++= LO_UINT16( reportRec->attID );
    *pBuf++= HI_UINT16( reportRec->attrID );
    *pBuf++=报告接收->数据类型;
    
    //pBuf = zclSerializeData( reportRec->datatype、reportRec->attatData、pBuf );
    if ( reportRec->attatData !=空)
    {
    //将属性数据复制到要发送的缓冲区
    pBuf = zclSerializeData( reportRec->datatype、reportRec->attatData、pBuf );
    }
    其他
    {
    uint16 dataLen;
    //将属性数据直接读取到要发送的缓冲区中
    zclReadAttrDataUsingCB( srcEP、clusterID、reportRec->attraID、pBuf、&dataLen );
    pBuf += dataLen;
    }
    }
    
    status = zcl_SendCommand (srcEP、dstAddr、clusterID、ZCL_CMD_REPORT、false、
    方向、disableDefaultRsp、0、seqnum、dataLen、 Buf);
    zcl_mem_free (buf);
    }
    否则
    {
    状态= ZMemError;
    }
    
    返回(状态);
    } 

    数字2问题是 zcl.c 中"zcl_event_loop"函数中的欠代码

    if (* msgPtr == AF_INVING_MSG_CMD)
    {
    zcl_ProcessMessageMSG((afIncomingMSGPacket_t *)msgPtr );
    }
    其他
    {
    taskID = zcl_getExternalFoundationHandler((afIncomingMSGPacket_t *)msgPtr );
    
    if (taskID!= task_no_task)
    {
    //将其发送到要处理的另一个任务。
    OSAL_msg_send (taskID、msgPtr);
    dealloc = false;
    }
    } 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    zcl_SendReportCmd()已将属性数据保存在 zclReportCmd_t 类型的结构中的"reportCmd"中 属性报告现在是 BDB 状态机的一部分,因此 zcl_SendReportCmd()仅用于发送由 BDB 状态机指定的报告缓冲区,而不是解出要报告的属性列表。



    typedef 结构
    {
    uint8 numAttr; //列表中的报告数
    zclReport_t atttrList[];//属性报告列表
    } zclReportCmd_t; 

    您可以查看 zclSampleTemperatureSensor_Init()中的温度传感器样本,其中 bdb_RepAddAttrCfgRecordDefaultToList()用于设置默认报告配置,然后 BDB 报告状态机解决与属性报告相关的所有问题。 另请查看  ZigBee 应用架构、ZigBee 联盟文档 和 基本器件行为规范。


    对于第2个问题、您是否正在讨论直接使用端点而不是 msgPtr? 但是、函数的返回不受此影响。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"bdb_reporting.c" 中的函数 bdb_RepReport()中 ,zclReportCmd_t 类型的 pReportCmd 由 zcl_SendReportCmd 发送。  pReportCmd 的成员"attrList[i].attrData"是访问缓冲区"gAttrDataValue"的数据指针类型。  "gAttrDataValue"只能携带一个 Attribute 值、但如果应该报告群集中存在多个属性、则会发生错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2538

    函数 zcl_SendReportCmd 可以在 bdb 报告触发后传递具有相同 cluster-ID 的多个属性。 在函数 bdb_RepReport 中、报告的属性值缓存在全局变量"gAttrDataValue"中、该变量只能缓存一个属性。 如果需要报告多个属性、则需要更多缓存。 因此、可以像这样修复函数 bdb_RepReport

    静态空 bdb_RepReport( uint8 specificationCLusterEndpointIndex )
    {afAddrType_t
    dstAddr;
    zclReportCmd_t *pReportCmd;
    uint8 i;
    
    bdbReportAttrClusterEndpoint_t* clusterEndpointItem = NULL;
    if (specificationCLusterEndpointIndex = BDBREPORTINVALIDINDEX)
    {
    if (bdb_reportingNextClusterEndpointIndex < bdb_reportingClusterEndpointArrayCount)
    {
    clusterEndpointItem =&(bdb_reportingClusterEndpointArray[bdb_reportingNextClusterEndpointIndex]);
    }
    }
    否则
    {
    clusterEndpointItem =&(bdb_reportingClusterEndpointArray[specificationCLusterEndpointIndex]);
    }
    
    //实际发送报告
    if (clusterEndpointItem->consulatedMaxReportInt!= ZCL_Reporting_off && clusterEndpointItem->LinkedIn attendList.numItems)
    {
    dstAddr.addrMode =(afAddrMode_t) AddrNotPresent;
    dstAddr.addr.shortAddr = 0;
    dstAddr.endpoint = clusterEndpointItem->endpoint;
    dstAddr.panId =_NIB.nwkPanId;
    
    //pReportCmd = osal_mem_alloc( sizeof( zclReportCmd_t )+(clusterEndpointItem->attresnList.numItems* sizeof( zclReport_t ))));
    uint8 *pbuffer = osal_mem_alloc ( sizeof( zclReportCmd_t )+(clusterEndpointItem->attrLinkedIn List.numItems*( sizeof( zclReport_t ))+ BDBREPORTING_MAX_ANALOG_ATTR_SIZE ));
    //if (pReportCmd!= NULL)
    if (pbuffer)
    {
    pReportCmd =(zclReportCmd_t*) pbuffer;
    pbuffer+= sizeof (zclReportCmd_t)+(clusterEndpointItem->LinkedIn attList.numItems * sizeof (zclReport_t));
    pReportCmd->numAttr = clusterEndpointItem->AttatLinkedIn List.numItems;
    对于( i=0;i<clusterEndpointItem->attatesn LinkedIn List.numItems;++ i )
    {
    pReportCmd->attrList[i].attrID = 0xFFFF;
    pReportCmd->atList[i].datatype = 0xFF;
    pReportCmd->attrList[i].attrData =空;
    
    bdbLinkedIn ListAttrItem_t* attrListItem = bdb_linkedListAttrGetAtIndex(&clusterEndpointItem->atLinkedIn List, i );
    if (attrListItem!=空)
    {
    pReportCmd->attrList[i].attrID = attrListItem->data->attrID;
    zclAttribute_t atttrRec;
    uint8 attrRes = bdb_RepFindAttrEntry (clusterEndpointItem->EndPoint、clusterEndpointItem->cluster、attrListItem->data->attrID、&attrRec);
    if (attrRes == BDBREPORTING_TRUE)
    {
    uint8 *dataPtr = pbuffer + i*BDBREPORTING_MAX_ANALOG_ATTR_SIZE;
    pReportCmd->atList[i].datatype = attrRec.datatype;
    //pReportCmd->attrList[i].attrData = attrRec.dataPtr;
    OSAL_memcpy (dataPtr、attrRec.dataPtr、BDBREPORTING_MAX_ANALOG_ATTR_SIZE);
    pReportCmd->attrList[i].attrData = dataPtr;
    //更新上次报告的值
    if (zclAnalogDataType (attrRec.datatype))
    {
    //仅当数据类型为模拟时
    OSAL_memset (attrListItem->data->lastValueReported、0x00、BDBREPORTING_MAX_ANALOG_ATTR_SIZE);
    OSAL_memcpy (attrListItem->data->lastValueReported、attrRec.dataPtr、zclGetDataTypeLength (attractRec.datatype));
    }
    }
    
    }
    
    zcl_SendReportCmd (clusterEndpointItem->endpoint、&dstAddr、
    clusterEndpointItem->cluster、pReportCmd、
    ZCL_FRAME_SERVER_CLIENT_DIR、BDB_REPORTING_DISABLE_DEFAULT_RSP、bdb_getZCLFrameCounter();
    
    OSAL_mem_free( pReportCmd );
    }
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 此问题将导致您对所有属性使用相同的数据指针。