This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538 + CC2530

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/738803/cc2538-cc2538-cc2530

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack、 CC2530

尊敬的 所有人

    我的器件采用以下配置:

    CC2538为 Home1.2.2a

    2. CC2530是 Z-Stack 2.5.1a

    问题:

    是否可以使用这两个设备建立网络?

    2.这两台设备之间是否可以通信? 需要设置什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在这两个设备上都禁用了 Zigbee 安全性、它们应该能够相互通信。 如果要使用 HA 配置文件、请确保 Z-Stack 2.5.1A CC2530启用 TC 链路密钥安全、并使用正确的 TC 链路密钥实现 Zigbee 安全。 然后、两个堆栈应该不会出现相互通信的问题。