This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:RF4CE MSO 配置文件

Guru**** 1204150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, REMOTI, CC2530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/736876/cc2531-rf4ce-mso-profile

器件型号:CC2531
主题中讨论的其他器件: RemoTICC2530

您好!  

请帮我、我需要在论坛上使用支持 MSO (0xC0)和 MSO 语音命令(0xC1)的补丁来实现远程控制应用、该补丁支持此配置文件。

理想情况下、我希望将此补丁或其他 MSO 示例用于远程 Linux 应用、因为我将使用带 ARM Linux 板的 CC2531 USB 记忆棒。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    您是否在 http://www.ti.com/tool/REMOTI 上查看了资源


    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toby、
    当然、我是安装 RemoTI 堆栈、也是加载和构建 Linux 应用、但我看不到论坛上提到的 MSO 支持、我认为 TI 可能有一些补丁来扩展 RemoTI、添加 MSO 配置文件支持。
    这对我来说非常重要、目前我有 CC2531 USB 记忆棒和两个具有 CC2530的板、我希望将一个板设置为目标(STB 仿真器)、将另一个板设置为控制器(远程控制仿真器)、但如果没有 ZRC 配置文件、则只需要 MSO 配置文件。
    TI 还可能拥有 Linux 库,它可以将语音命令编码并发送为仿真器远程控制? 目前、我只能在 Linux 端看到解码语音命令的支持、该命令将是来自远程控制的接收器。

    此致、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会发现以下内容很有用:

    github.com/.../RemoTI-Linux
    github.com/.../BeagleBoard
    github.com/.../2124d8b3705fb4ea1cdb537fa0457cc68c402c2f
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试启用"feature_mso"、但编译失败、

    "致命错误:mso_common.h:无此类文件或目录"


    此文件不包含在存储库中。 我想、这个文件包含在附加补丁中、允许 MSO 配置文件。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我还可以在中找到有关该补丁的内容。
    e2e.ti.com/.../384851
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我在我们的内部驱动器中找不到 mso_common.h/c 的历史记录、您谈到的开发在四年前进行了最后修改、支持已被弃用、不再受支持。 我已经从另一个主题中复制了该工程师以获取评论、但我不确定他是否能够提供更多信息。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的更新、好的、我将等待任何更新。

    此致。