This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:RemoTI 降低发射功率。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, REMOTI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/738561/cc2531-remoti-decrease-transmit-power

器件型号:CC2531
主题中讨论的其他器件: RemoTI

尊敬的所有人:


我希望在配对时间内降低发射功率、因为我在一个房间中有许多目标、我希望设置最小发射功率级别、只有最近的目标才可能获得此发现请求并可能向我发送发现响应。 控制器和目标将非常靠近 Aprox 20 - 30 SM 的距离。

我使用 CC2531 USB 记忆棒、RemoTI 堆栈1.3.1版本和 Linux 应用。

目前、我只了解如何在测试模式下设置 TxPower。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您可以使用" RCN_NlmeSetReq (RCN_NIB_Transmit _power、0、(uint8 *)&txPower);"来设置 TxPower。