This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2650STK:使用 BBB 而不使用 DHCP 连接到互联网!

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/737928/linux-cc2650stk-connect-to-the-internet-with-bbb-without-dhcp

器件型号:CC2650STK

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试在 BBB 上设置 Mosquitto。 但我不能上网,我也不能完成这些安装蚊子的步骤。

  • 1.1运行"apt-get update"和"apt-get install dosito"以安装 Mosquitto 服务器。
  • 2.2运行"apt-get install nosito-clients"来安装 nosito_sub 和 nosito_pub。

在我连接的网络中、我们没有 DHCP。 我执行了以下步骤。 我在虚拟盒子上的 linux32位上下载了蚊子。 我想 可能可以用 scp 或(FTP)将蚊帐发送到文件 ,但我找不到任何与 蚊帐相关的文件。 在这种情况下、如何在 BBB 上安装蚊帐?  请帮帮我!

>ifconfig eth0 192.168.4.150 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.4.255

>路由添加–net 192.168.4.0子网掩码255.255.255.0 GW 192.168.4.1 (我在2周前尝试过所有这些步骤。 我以前也尝试过此注释、但今天当我使用此命令时、我丢失了 SSH 连接、因此今天我无法 使用此行。)

>nano /etc/network/interfaces

#主网络接口
 自动 eth0
 iface eth0 inet static
 地址192.168.4.150
 子网掩码255.255.255.0
 网关192.168.4.1
 …μ A
 # EtherNet/RNDIS 小工具(g_ether)
 iface usb0 inet static
 地址192.168.7.2
 子网掩码255.255.255.0
 网络192.168.7.0
 网关192.168.7.1

>nano /etc/resolv.conf

               nameserver 8.8.8.8

>/etc/init.d/networking 重新启动

***我使用外部适配器为 BBB 供电,因此 USB 电缆不 会连接到计算机!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这超出了本论坛主题的范围。 我建议您在 e2e.ti.com/.../791上提出此类问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我会问这个问题、但我应该选择哪个论坛、或者仍然在 WRTON 平台上?  我想它可以是 E2E 站点支持还是处理器论坛?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的问题与 Linux 操作更相关、因此您可以从 StackOverFlow 获得帮助、而不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我在两个平台上都发帖、就像2小时前一样。 但这有点紧急。 如果您有任何建议、可以告诉我吗? 您可以从此处或私人邮件或电子邮件中应答 如果您还知道相关文档或链接、则可以与我共享。 我将获得任何帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决问题的最简单方法是找到支持 DHCP 的以太网路由器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、在我在项目上执行 MQTT 以查看消息时、我将尝试使用支持 DHCP 的路由器、但在该网络中、我们可能无法看到这种情况。