This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:将 cc2592与 cc2652配合使用。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/736788/cc2652r-using-cc2592-with-cc2652

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC2592CC1352P

您好,

我想将 cc2592与 cc2652配合使用。

我可以为 cc2592的 PA_EN、LNA_EN、HGM 引脚使用任何 CC2652引脚吗?

或者我必须使用特定的引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么不使用 CC1352P 而不使用 CC2652+CC2592?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以使用任何 DIO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需使用具有高驱动能力的 DIO?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc1352成本高于 cc2652+cc2592。
    我将 cc2652用于终端设备应用、因此我将批量购买、这样我就可以降低成本。 cc2592的成本无论如何都不高。

    为什么要推荐 cc1352而不是 cc2652其他/特定原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1352P 的 TX/RX 功耗低于 CC2652+CC2592。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的路由器由外部供电、因此没有电源限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、使用 CC2652+CC2592似乎没有任何问题