This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:在 CC2530上使用 AF_DATA_REQUEST_EXT 小帮助

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/734798/cc2530-using-af_data_request_ext-on-cc2530-little-help

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

你好


我有两个节点(协调器和路由器)。 我成功连接到网络、但无法发送数据。


请帮助我在两个节点之间进行简单的传输。 我不知道 AF_DATA_REQUEST 的值?(即使在阅读 pdf 监视器和测试之后)


Tnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在向 AF_DATA_REQUEST 发送消息之前、您是否使用 AF_REGISTER 在协调器和路由器上注册端点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、您能为它提供两个节点的示例吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    协调员,

    03:44:11.77 COM8 AF_register (0x2400)
    端点:0x01
    AppProfID:0x0104
    AppDeviceId:0x0102
    AppDevVer:0x00
    LatencyReq:NO_DERATY_Reqs (0x0)
    AppNumInClusters:0x01
    AppInClusterList:0x0001
    AppNumOutClusters:0x01
    AppOutClusterList: 0x0001

    03:44:11.79 COM8 AF_REGISTER_SRSP (0x6400)
    状态:184 (0xB8)

    2.在器件上、

    03:43:54.69 COM1 AF_register (0x2400)
    端点:0x01
    AppProfID:0x0104
    AppDeviceId:0x0103
    AppDevVer:0x00
    LatencyReq:NO_DERATY_Reqs (0x0)
    AppNumInClusters:0x01
    AppInClusterList:0x0001
    AppNumOutClusters:0x01
    AppOutClusterList: 0x0001

    03:43:54.71 COM1 AF_REGISTER_SRSP (0x6400)
    状态:afStatus_Success (0x0)

    3.在协调器上,通过 AF_DATA_REQUEST 发送消息

    03:44:56.22 COM8 AF_DATA_REQUEST (0x2401)
    DstAddr:0xBB26
    DestEndpoint:0x01
    SrcEndpoint:0x01
    clusterid:0x0104
    TransID:0x00
    选项:0x00
    半径:0x1E
    Len:0x01
    数据:X (0x78)

    03:44:56.23 COM8 AF_DATA_Request_SRSP (0x6401)
    状态:afStatus_Success (0x0)

    03:44:56.63 COM8 AF_DATA_CONFIRM (0x4480)
    状态:afStatus_Success (0x0)
    端点:0x01
    TransID:0x00

    4.您将看到设备上弹出消息
    03:44:56.63 COM1 AF_INcoming_MSG (0x4481)
    组 ID:0x0000
    clusterid:0x0104
    SrcAddr:0x0000
    SrcEndpoint:0x01
    DstEndpoint:0x01
    WasBroadcast:0x00
    链接质量:0x7B
    SecurityUse:0x00
    时间戳:0x0005BF5E
    TransSeqNumber:0x00
    Len:0x01
    数据:X (0x78)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打扰一下参数 AppProfID 和 AppProfID ,...  您设置了多少? 我在 PDF 中找不到任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    0x0104是外壳自动化的配置文件 ID (请见 www.rfwireless-world.com/.../Zigbee-Profile-ID-list.html )。


    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您参考 Zigbee HA 配置文件规范( read.pudn.com/.../ZigBee-Home_Automation_Profile_for_Public_Download.pdf ),则会显示在第一页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 YiKai 和 Toby

    请告诉我有关这些参数的信息,也是:

    AppDevVer:0x00
    LatencyReq:NO_DERATY_Reqs (0x0)
    AppNumInClusters:0x01
    AppInClusterList:0x0001
    AppNumOutClusters:0x01
    AppOutClusterList: 0x0001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些内容在 z-stack 监视器和测试 api.pdf 中进行了说明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,我找不到关于这些的解释:(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YK 正确、这些参数在 Z-Stack 监视器和测试 API 中进行了说明(请参阅第3.2节)。
    您可以在中找到此文档 /Documents/API
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关输入/输出群集的详细信息、请参阅 www.zigbee.org/.../07-5123-06-zigbee-cluster-library-specification.pdf 上的 ZCL 规范
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tnx 黄