This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2652R:CC 调试器可以对 CC2652r 或 LAUNCHXL-CC26XR1进行编程吗?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/735104/ccs-cc2652r-can-cc-debugger-program-cc2652r-or-launchxl-cc26xr1

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC26X2R1

工具/软件:Code Composer Studio

我可以使用 CC 调试器 对 CC2652r LAUNCHXL-CC26XR1进行编程吗?

CC 调试器:  www.ti.com/.../CC-DEBUGGER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pedro、

    CCDebugger 仅支持您链接到的页面上列出的器件。

    LAUNCHXL-CC26x2R1包含一个板载调试器(称为 XDS110)、因此无需任何额外的硬件。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    但我们正在开发基于 CC2652/CC2652R 的电路、我需要外部硬件。
    此时、我将尝试使用 LAUNCHXL-CC26x2R1的板载调试器对另一个 Launchpad 进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    LaunchPad 上的调试器也可用于外部目标。 您可以使用 XDS110 OUT 连接器或主跳线块。

    谢谢、
    Fredrik