This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2538:下载和调试

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, SMARTRF06EBK, CC2538EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/733345/webench-tools-cc2538-download-and-debug

器件型号:CC2538
主题中讨论的其它部件:、 SMARTRF06EBK

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我无法继续执行下载和调试选项、因为它显示"致命错误:未找到调试探针连接"

我如何解决这个问题?请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否将 XDS100v3连接到 CC2538?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 CC2538DK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 DK 是、但我使用 CC2538EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否给我一张图片、展示如何将 XDS100v3调试器连接到 CC2538EM? 顺便说一下、您尝试将哪个软件下载到 CC2538EM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您正在尝试使用独立的 CC2538EMK 对 CC2538进行编程、而您确实需要将其连接到用于板载 XDS100v3闪存编程器/调试器的 SMARTRF06EBK。   http://www.ti.com/lit/ml/swru348/swru348.pdf 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看看 XDX100v3上的错误符号、这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些红色、蓝色和黑色线连接到什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们连接到 GSM 模块以发送接收到的数据消息。
    您能不能告诉您该错误,我是否需要重新安装 xds100v3驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您连接红色/蓝色线时、我看到您移除了旁路 XDS100v3跳线之一、我认为这会导致问题。 请恢复跳线并重新测试。