Other Parts Discussed in Thread: CC2538, TIMAC
主题中讨论的其他器件: SEGGER、 TIMAC
您好!
我只是想提请大家注意我们在 CC2538和 IAR 8.20方面遇到的一个问题。
只是回顾一下问题是什么:
我们有一个基于 TIMAC 堆栈1.5.2的项目、我们使用的是带有 Segger J-Link Ultra+调试探针的 IAR 7.40。
一名新开发人员进入该项目并将其升级为 IAR 8.20 (8.20.1.14188)。 一切似乎都可以正常工作、但经过一段时间后、电路板会卡在硬故障中、而不会经过主板。
您可以看到此主题以了解更多信息:
我将详细介绍组装说明、并与功能正常的电路板进行比较。 我试图弄清楚正在发生的情况、这样做时、我用一些奇怪的调试器消息欺骗了另一个电路板。
我记得、我们使用了 IAR 7.40并尝试加载您站点上提供的 PER 测试仪固件。 我很惊讶、但电路板开始工作。 我甚至能够返回 IAR 8.20并调试我的另一个项目。
我们有4块看起来是被骗的板、我们能够使用同样的方法"恢复"其中的3块板。 如果您想"检查"它、我们会保留一个。
我们将把项目恢复为 IAR 7.40、但是否有可做的事情来使最新的 IAR 版本正常工作。
此致、
米歇尔