This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:过量'多对一路由故障#39;消息

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1183628/cc2652r-excessive-many-to-one-route-failure-messages

器件型号:CC2652R

你(们)好

我们观察到、有时我们从  路由器设备向协调器收到"一对一故障"链、有时这会进入数千条消息、我们看到监听器上出现了9000条消息的情况(需要几分钟才能停止、 不知道为什么它也这么做了)
当器件远离协调器且未获得 MAC ACK 时、会观察到这种情况。

不确定为什么会发生这种情况、我是否可以限制这些消息。

很少的网络参数
1、每255秒触发一对一的 ZNP 协调器
2.路由器上禁用路由过期。
3.大型网络,100多台设备。

任何建议都很有帮助。 如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢
Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    根据给定的参数、我们会想到一些建议:

    1.缩短集中器发现周期(集中器发现时间)、以便更频繁地刷新路由。
    3. 使用更多的 ZEDD 以避免广播风暴。
    3.增加邻居连接的强度。
    4.减小网络半径(DEF_NWK_RADIUS)并增加路由期限限制(Nwk_route_age_limit)。

    您还可以参阅 网络配置 和 SWRA650 以获得更多建议。

    此致、
    Ryan