Other Parts Discussed in Thread: CC2652P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652P 您好 TI!
我将具有2450BM14G0011平衡-非平衡变压器的 CC2652P 用于2.4GHz 差动输出、因此 LNA 的偏置为内部偏置。 如果我想将 LNA 偏置更改为外部、使用相同的不平衡变压器(2450BM14G0011)、原理图应如下所示? 还是更好地保持内部偏置?

非常感谢。