This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:发送数据时发送停止

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/693868/cc2538-transmit-stops-while-send-data

器件型号:CC2538

你好。

我有一个应用程序、它每秒将72字节的数据从端点发送到协调器11次。

有时传输过程中会出现奇怪的停止、这看起来像是其中一个设备离开网络。

日志文件已附加。

e2e.ti.com/.../Stopping_5F00_example.psd

有人能告诉我这种行为的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您发送消息的速度与我在另一篇类似文章中提到的太快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使每秒11次也太快? 上一个主题您说过每50毫秒1个数据包: e2e.ti.com/.../2556008
    Elleven 每秒大约为每90毫秒一个数据包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否禁用 APS ACK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我不会。
    但11是20的两倍、因此我认为这是可以的。
    此外、在上一个主题中讨论可能更好?
    我给您写了一些计算: e2e.ti.com/.../2557069
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已在您的另一个帖子中回复您。 如果您想快速传输、我仍然建议您禁用 APS ACK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    您是否有蓝牙低功耗的相关经验? 它的实际数据速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我有 BLE 方面的经验。 我不记得 BLE 的实际数据速率、但我很确定它比 Zigbee 快得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 关于 BLE 的可靠性? 我的意思是、如果丢包、数据包会重新转换等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会说 BLE 是可靠的、但范围不是很好。 正常的 BLE 通信通常适用于短距离、如小于10米的视线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、如果我需要在大约50-100米的距离上传输数据流、我必须使用 ULP WIFI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不添加任何 PA/LNA、我怀疑 ULP WiFi 可能有50-100米的距离。 我建议您尝试使用 BLE 5.0或在使用 BLE 4.2时添加 PA/LNA。