This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据包监听器:如何设置简单通信

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/693307/packet-sniffer-how-to-set-up-simple-communication

器件型号:数据包监听器
主题中讨论的其他器件:CC2531

早上好、

我将开始有关 ZigBee 网络的 RSS 分析研究。

我对这方面的知识仍然不多。

我首先购买了5个 CC2531 USB 软件狗:
学习与笔记本电脑通信。
了解如何创建网络。
了解如何使用 Python 读取网络数据。
等等。


我已经收到了这些模块并安装了 Packet Sniffer、如所示
"CC2531 USB 评估套件快速入门指南"安装的版本是 Windows 7 64位上的2.18.1。

当我在"Capturing Device"选项卡中的星型(选择 IEEE 802.15.4 / ZigBee 协议)之前放置了已识别的 CC2531 USB 软件狗(USB 设备 ID = 5235)- CC2531。

在设备控制窗口中、显示 Cebal - USB Dongle CC2531。

如何设置简单通信? 在其他选项卡中选择哪些选项(无线电配置、选择字段、数据包详细信息、通讯簿、显示筛选器、 时间线)。

在两个 CC2531中、USB 软件狗 LED 2均呈绿色并持续亮起。


我非常感谢你们的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监听器用于监听无线消息、而不是用于通信。 如果要使用 CC2531 USB 软件狗进行通信、可以在其中运行 ZNP FW、请参阅