This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2530:CC2530终端设备电源

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/692849/webench-tools-cc2530-cc2530-end-device-power

器件型号:CC2530

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

如何设置 CC2530终端设备的传输功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 API macRadioSetTxPower 来实现它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该在哪里设置 macRadioSetTxPower?范围是什么?
    您能给我举个例子吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 INIT 函数中调用 macRadioSetTxPower (0)以将 TX 功率设置为0dBm、如果您使用 CC2530ZDK、它应具有大约40-50米的视线距离。