请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我们使用 CC2538和 ZStack 3.0进行 Zigbee 通信。 终端设备连接到协调器正常、但不会发生 OTA 映像请求本身。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.