This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:未获得 MAC_MCPS_DATA_CNF 指示

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK-ARCHIVE, CC2530ZLLRC-RD, Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/691078/cc2531-not-getting-mac_mcps_data_cnf-indication

器件型号:CC2531
主题中讨论的其他器件: Z-STACK-ARCHIVECC2530ZLLRC-RDZ-STACK

你好,黄晨

TI MAC CC2531 ZLL 器件未接收到其他 CC2531 ZLL RC 器件发送的任何广播数据包。

我们已将逻辑通道设置为11。 能够在监听器中看到 ZLL RC 器件发送的 ZLL 扫描请求数据包。

Rx 配置是否存在任何问题。 请就此向我们提供您的意见。

 

谢谢、Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    上一帖子: e2e.ti.com/.../690575

    CC2530ZLLRC-RD/CC2530ZLLRC 器件旨在根据 CC2530ZDK-ZLL 与 CC2531Zlight2器件进行通信、您是否已从 Z-STACK-ARCHIVE 下载 Z-STACK-LIGHTING 并遵循所有文档? processors.wiki.ti.com/.../Category:ZigBee_Light_Link

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我最好解释一下我的设置。
    我正在尝试在 TI MAC 上实现我自己的上层堆栈。 在上层堆栈中、我不使用 MAC 层关联过程。 我的所有通信都是在没有关联的情况下进行的,并作为内部通信(类似于 ZigBee Light Link 过程)。
    在这里、我能够从 TI MAC 发送数据包、但没有关联。 但是、我无法接收到其他器件发送的响应。
    但我在数据包监听器中看到了该数据包。

    我认为、我没有正确配置 TI MAC 来接收数据包。 我在通道11中执行此操作。
    我正在设置"MAC_MlemeStartReq()"中"logicalchannel"参数中的通道11

    请告诉我、我在哪里犯错。

    谢谢、
    Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    如 Z-Stack 开发人员指南文档中所述、内部 PAN 传输由 Stub APS 层处理。 响应应作为具有目的端点 STUBAPS_Inter_PAN_EP 的 AF_Incoming_MSG_CMD 接收。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我理解这件事。 我只是使用 TI MAC 来编写我的上层堆栈(我的定制堆栈)。
    我能够发送消息、但是、我无法接收传入数据包的数据指示(MCPS_DATA_Indication)。
    请注意、我的器件未处于连接状态。

    谢谢、
    Ramesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经说过、在 ZDUP_ProcessOSALMsg 情况下、接收的 AF_INVING_MSG_CMD 将被处理。

    此致、
    Ryan