This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2538:致命错误:CAN#39;t 打开源文件

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/692273/rtos-cc2538-fatal-error-can-t-open-the-source-file

器件型号:CC2538

工具/软件:TI-RTOS

您好!

编译 CC2538时会出现"致命错误:无法打开源文件"。

我  正确包含了路径、然后也显示了错误  

此致、

加油打气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能详细说明一下遇到此问题时使用的软件是什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,陈慧坤,

    感谢重播、问题已解决。
    问题的原因是缺少来源。