This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:将 CC2530与 Home stack 配合使用:要配置报告功能,如电源/电池

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/691837/cc2530-using-cc2530-with-home-stack-want-to-configure-reporting-like-power-battery

器件型号:CC2530

您好,

我将 CC2530用作协调器。 我正在使用 HA ptofile ON/OFF 开关。

现在、我想配置它的报告、如何才能实现它?

我该怎么办?

我想报告电源/电池状态/状态变化等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您必须实现电源配置群集。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能建议如何实施电源群集?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须阅读 ZCL 规范以在应用中添加电源配置集群和强制属性。