This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:增大 USB 数据包的大小

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/690887/cc2531-increasing-size-of-usb-packets

器件型号:CC2531
主题中讨论的其他器件: TIMAC

您好!

我目前正在使用运行 TIMAC 的 CC2531 USB 软件狗、它通过 USB-CDC 连接到我的 PC。

根据 USB_CDC_descriptor.s51文件、输入和输出、vMaxPacketSize 的 USB 端点描述符设置为40H、即64字节。
我可以通过更改 vMaxPacketSize 来增大数据包大小、还是对 CC2531结束有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    这受到 USB 2.0规范的限制、该规范规定最大批量数据包大小为64字节长、报告大小可以更大、但会细分为64字节数据包。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan、