This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:将图像更改为运行

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/690897/cc2538-change-of-image-to-be-run

器件型号:CC2538

您好!  

完成多个 OTA 后、可以更改要在 cc2538中运行的映像。 让我们获取 ImageB 是使用 OTA 升级的最新版本、它现在正在运行。 但我想运行 ImageA、它是否可能以及如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BIM 将确定设备上最新验证的映像、并运行该映像。 如果您要添加此类功能、则必须在应用程序中自行实现。