请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
尊敬的所有人
我将 Z-Stack Home 1.2.2a.44539用于我们开发的基于 CC2530的 ZigBee 板。
我们正在尝试在电路板上实现 OTA 功能、但不知道如何将.bin 或.ZigBee 文件发送到电路板。 是否有要使用的软件或硬件工具?
我曾提到 Z-Stack OTA 升级用户的 Guide.pdf 文件、但我不知道第37/46页上的 OtaDongle 指南是什么意思。
我需要知道如何使用笔记本电脑或 PC (通过串行或网络)检查 CC2530板上的 OTA。
请提供指导。
谢谢
Kamlesh