This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:RED 规范

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/688347/cc2530-red-normative

器件型号:CC2530

您好!

我的客户问我 CC2530F256是否支持 RED 规范?

以及 TI 是否已对其进行认证。

请告诉我

最恰当的考虑

Alberto BRUMANA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC2530适用于符合以下全球射频法规的系统:ETSI EN 300 328和 EN 300 440 (欧洲)、FCC CFR47第15部分(美国)和 ARIB STD-T-66 (日本)。

    完整产品而非芯片需要认证。 CC2530只是一个芯片、因此我们不会在芯片上获得认证。

    客户已获得其产品的认证。

    谢谢、
    PM