This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:将 I2C 驱动器与 CC2650集成

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/686743/rtos-launchxl-cc2650-integration-of-i2c-driver-with-cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我正在使用具有 IAR Workbench IDE 的 Launchxl-cc2650开发板。

我需要通过 I2C 协议将温度和湿度传感器(Si7020)和运动传感器(BMA250E)与该开发板集成。 如果有人可以通过此示例板为我指明正确的方向来实现 I2C 驱动器、那对我会很有帮助。 )

谢谢、此致、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试在 dev.ti.com/.../上参考 tmp007示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄晨

    感谢您的支持。
    我将介绍这个示例。 我在 TI Explorer 上找到了许多示例。 我下载了 TI RTOS 文件夹、并且最初尝试上传一个空项目。 但是、当我构建它时、我会遇到错误、例如 XDS 路径不正确、即使我使用自定义参数变量添加了路径。

    您能帮我构建项目吗?

    此致、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 IAR 7.40.2版本。 )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 CCS 并从 TI Resource Explorer 下载示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 CCS 并从 TI Resource Explorer 下载示例更容易。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您已从以下位置下载 TI-RTOS 2.21.00.06:

    software-dl.ti.com/.../index.html

    然后、按照下面的指南将项目导入 IAR:

    processors.wiki.ti.com/.../Creating_TI-RTOS_Applications_in_IAR_Embedded_Workbench

    BR
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄晨和思里:

    感谢您的积极回应和支持。

    也许我感到困惑、或者无法通过我的帖子正确传达我的想法。 对此表示歉意。

    我无法使用 CCS Studio、因为我需要为应用程序运行 Zigbee ZStack 以创建无线网络、我已经了解了 CCS 要求、发现我无法在 TI CCS 上运行 ZStack。 在 这个论坛上、我了解了这个主题、并从一些研究中了解了这个主题。  

    因此、我必须使用 IAR 嵌入式工作平台。 我已经在我的应用中使用了 IAR EWARM 7.40.2、正如针对应用的建议那样。 我为 LAUNCHXL-CC2650 Launchpad 准备了 ZStack Home 1.2.2a 、为此、我找到的支持软件为: TI-RTOS: tirtos_simplelink_2_14_03_28、我在 本论坛 的发行说明中找到了该软件、并且最初、我使用 此 wiki 处理器指南成功构建了示例应用(SampleSwitch)、在 Launchpad 上使用 Z 协议栈。我想将 I2C 驱动程序与此 TI RTOS 版本集成。  

    但我还下载了 TI RTOS 2.21.00.06来构建应用、因为这是 TI Explorer 资源中的要求、但我在这里遇到 XDS 路径错误。 我将再次尝试卸载并重新安装所有内容、以查看这些内容是否在我的末尾起作用 我很快就会向您回复我的集体意见。  

    但除此之外、这里的困惑在于、如果我要使用 TI RTOS 2.21.00.06版本、我将如何将 Z 堆栈与我的应用集成?  

    也许我对我的困惑/怀疑听起来有点傻、但为了清楚起见、我需要问。

    请帮助!

    此致、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的黄晨和思里:

    我尝试在默认位置 C:\ti 中卸载并安装所有内容、然后按照给定链接中的说明进行操作。 我成功地构建了项目并将其下载到目标器件中。 感谢您的支持。
    请澄清我的上述疑问、对我来说真的很棒。

    谢谢你。
    此致、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、您可以在 CCS 上测试 I2Tmp007示例、并在熟悉后移植到 Z-Stack Home IAR 项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 YK Chen:
    感谢你的所有帮助。