This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:使用 Z-Tool 和 Z-Stack 发送文件和自定义堆栈的复杂性

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/686293/cc2531-complications-using-z-tool-and-z-stack-to-send-files-and-customizing-stack

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

我一直致力于使 CC-2531成为我的最后一年项目的 ZigBee。 到目前为止、在 TI 社区的帮助下、我能够创建网络并发送(或广播)数据(十进制)和在接收器端以十六进制格式接收数据。 我有两个来自专家的问题,它们如下:

1)能否将文件(doc、音频、视频)从一个发送到另一个 CC-2531? 如果是、需要编写代码还是可以直接从 Z-Tool 中完成?  

2) 2)更改堆栈中的安全性有什么可能? 例如、我能否更改 z 堆栈中的 S 框、然后将其与 CC-2531搭配使用?

我真的需要帮助、TI 社区的任何帮助都将受到高度赞赏。

非常感谢、

-Arslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)您必须创建一个 Z-Tool 脚本(.zjs)、有一些示例可供您参考。
    2) 2)您能否澄清此请求? 您使用的是什么 Z-Stack 版本?

    sunmaysky.blogspot。tw/.../how-to-clone-existing-z-stack.html
    processors.wiki.ti.com/.../Zigbee_Known_Issues_and_Proposed_Fixes
    processors.wiki.ti.com/.../What's_New_in_ZigBee_3.0

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。

    1) 1)是否有人以前从未做过? 如果已经为此编写了代码、请务必共享链接。

    2) 2)我正在使用来自 TI 网站的最新版本 Z-stack。 我的主管希望我更改某个内容、它应该是某个内容。 因此、我想对安全性(网络层)进行更改、我认为最简单的方法是更改 AES 加密算法中的 s 框。 您认为可以完成吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.在公共场合看不到任何此类代码示例。 由于这是您的最后一年项目、我相信您的主管希望您自己完成该项目、而不是从任何地方克隆该项目。
    2.您不能在 Z-Stack 中更改此项。 我认为如果您可以自己完成项目1,这就是您的主管要求您执行的操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 YiKai、
    感谢您花时间回答我的问题。

    你自己做对了。 但是、由于支持文档中提供的资源/帮助有限、我无法确定开始为此编写代码的路径。
    您能否建议一个示例代码、以帮助我了解如何编写自定义应用程序的代码? 我将不胜感激。

    最棒的
    阿尔萨兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您阅读 Z-Stack 文档文件夹中的 Z-Stack ZNP 接口 specification.pdf 和 Z-Stack 监视器和测试 command.pdf、以便自行对其进行编程。