This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:通过 Smartrf06刷写 CC2530

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, SMARTRF06EBK, CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/686323/cc2530-smartrf06-to-flash-cc2530

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2531EMKSMARTRF06EBKCC-调试器

您好的团队-

代表客户发布:

我们是否可以使用 smarttrf06套件来刷写 CC2530模块? 或者、我们是否需要用于 CC2530的 smarttrf05套件?

谢谢/  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DGC:

    您不能使用 SMARTRF06EBK、因为它仅适用于 ARM 内核器件。 您必须找到适用于8051内核的 SmartRF05EB。 您还可以考虑使用 CC2531EMK 进行编程、该 CC2531EMK 可以使用 CC 调试器进行编程。

    此致、
    Ryan