This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何提高 CC2530的处理能力?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/685891/cc2530-how-to-increase-processing-capacity-of-the-cc2530

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2538

大家好

    我想将 CC2530器件用于网关 、并与 其他32个 CC2530器件一起处理发送数据。

    但测试结果是、当其他32个 CC2530器件一起发送数据时 、网关会丢失一些数据。

    那么、如何 提高 CC2530的处理能力呢? 例如、连接外部 RAM? 或其他。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    从此处开始: e2e.ti.com/.../679475

    我建议使用至少两台路由器、错开设备连接、并进一步随机生成数据报告、以更均匀地分配网络流量。 您还可以考虑切换到 CC2538协调器。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您说“其他32个 CC2530器件一起发送数据”时,您能否详细说明在特定时间段内发送了多少数据? Zigbee 适用于低数据速率应用、因此如果总吞吐量过高、我怀疑即使您使用 CC2538或 CC26XX 等功能更强大的芯片、它也无法工作。