This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538:示例中的 ZigBee SampleLight 可以设置目标地址、源地址

Guru**** 2848120 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/685727/cc2538-cc2538-zigbee-in-example-samplelight-can-set-destination-source-address

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stackCC253

大家好、我使用的是 CC253。 Z-stack 3.0.1、那么 我有问题。

-例如 、HomeAutomations/SampleLight、我可以在代码中设置吗?

+目标到低电平或高电平

+ 16位 源地址

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您的意思是"低或高目标"? 是 GPO 吗?
    2.16位源地址由 Z-Stack 控制、应用无法将其置位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "目标到低电平或高电平"
    我是指目标地址,我可以将目标地址设置为高/低(DH 和 DL)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您也不能更改它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢