Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack、
您好!
我将 CC2530与 Z-Stack 3.0搭配使用、在以下文档中看到了这一点
在第2.5.7节中、我们可以配置报告命令报告时间吗? 我想知道我们是否可以针对特定群集的特定属性执行此操作?
如果是,我可以从何处访问该群集的配置值?