This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:使用 CC2590?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2590, CC2652R, CC2630, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/708356/cc2652r-usage-of-cc2590

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他部件:CC2590CC2630CC2650

团队、

CC2652R 是否已使用 CC2590范围扩展器进行过测试? 此组合是否有任何硬件和软件示例?

我的客户目前正在使用 CC2630+CC2590、并考虑升级到 CC2652R。

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 CC2652是非常新的、我想 TI 不会使用 CC259x 对其进行测试、但它应该与 CC2630/CC2650类似。 顺便说一下、我建议您使用具有 PA/LNA 嵌入式解决方案的2.4G CC1352P2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法找到有关此内容的任何详细信息。

    store.ti.com 上也不提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有、

    "P"版本已发布、我们现在能够为 LaunchPAD 提供集成了20dBm 功率的器件。

    www.ti.com/.../launchxl-cc1352p

    这些开发套件的软件也作为 Q2 SDK 更新结束时的一部分发布。

    此致、
    /TA