This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Z-stack OTA

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/709437/cc2530-z-stack-ota

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

我将2个模块 CC2530用于2个示例项目 Z-Stack。 第一个模块、我使用 SampleLight 协调器。 第二个模块、我使用 SampleSwitch 终端设备、我可以正常切换协调器上的 LED。 但是 、当我将 SampleSwitch 终端设备更改为 SampleSwitch 终端设备 OTA 客户端时、我无法切换协调器上的 LED (我之前已下载引导加载程序)。 请告诉我为什么无法切换 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用 Ubiqua 协议分析器来检查器件是否正确连接 ZC 和绑定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否仍在使用 Z-Stack 3.0.1、并且是否对 SampleSwitch 项目的 EndDeviceEB - OTAClient 配置进行了任何修改? 您是否也尝试过 RouterEB - OTAClient,是否可以在尝试 LED 切换之前确认设备位于同一网络上并绑定?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否取得了任何进展或解决了您的问题?

    此致、
    Ryan