This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Z-Stack 和父级 Annce

Guru**** 2617245 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/709850/cc2530-z-stack-and-parent-annce

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

如何从新版本 Z-Stack 的手册中进行发育不全 ZC 或 ZR 在 Stack 开始后发送 ParentAnnce。

如果同一个完整设备(FD)收到此消息,则如果发件人的 Childs 表包含特定的 Childs,则会向发件人重新请求。

之后,此发件人必须从表中清除此子项。 是真的吗?

ZR 和 ZC 的算法是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    之后,此发件人必须从表中清除此子项。 是真的吗? 

    是的、没错。

    ZR 和 ZC 的算法是否相同? 

    是的、它是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以!

    今天我再重复一遍。
    几天前、我又获得了:

    将基于 ZNP 和我的应用程序的 GenericDevices 与 MT 一起使用。

    实验1
    在表 ZC、ZR、ZED 上建立网络。 ZED 加入 ZR。 路由器交换机。 按 UTIL_GET_DEVICE_INFO 检查 ZC 的子表。 我可以看到 ZED 重新加入 ZC。 还可以。 然后、我启动路由器并通过 UTIL_GET_DEVICE_INFO 检查 ZR 的子表。 表格很清楚。

    实验2 (与实验1镜像)
    我加入 ZED 加入 ZC。 ZC 的开关。 ZED 加入 ZR。 然后、我启动 ZC 并通过 UTIL_GET_DEVICE_INFO 检查 ZR 的子表。 我可以在 AssocDeviceList 中看到我的 ZED。 大约2分钟后、ZC 的子表清除。

    在这两种情况下、我都尝试通过调试 ZDUP_SendParentAnnce 来进行调试。 l 此函数被调用。

    和 Weirarial -就在开始 ZC 后、ZC 剂量'NT 会发出 UTIL_GET_DEVICE_INFO。 大约几秒钟。 并应答其他命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    您能否详细说明您目前遇到的确切问题? 它是否与父通知处理或对 UTIL_GET_DEVICE_INFO 命令的响应有关? 您是否意味着此条件只持续几秒钟、在此期间是否回答了其他 MT_UTIL 命令?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试时、您是否对 ZNP 源代码进行了任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以! 我重复经历并再次写信。