This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EMK:无法使用 Z-tool 进行测试

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538-CC2592EMK, Z-STACK, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/708597/cc2538-cc2592emk-unable-to-test-with-z-tool

器件型号:CC2538-CC2592EMK
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackCC2538

您好!

我将 cc2538-cc2592emk 与 z-stack 3.0搭配使用、并准备了一个 ZNP。

当我将 ZNP 连接到 PC 时、它出现在 COM 端口中、但不能与 z-tool 一起使用。

Z 工具持续显示误差、如下所示-

***警告***
收到不支持或未格式化的消息。 原始数据:
5D 4B 80 64 00 00 00 08 00 00 FF 00 00 FE
FF FE FF FE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24
91 0D 06 00 4B 12 00 00 02 07 F2 E0 A1 FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF 01 00 00 00 01 01 01 01 01 01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2538 Z-Stack ZNP 将在 cc2538-cc2592emk 上使用 USB-UART。 您是否使用它或将 cc2538-cc2592emk 连接到 smarttrf06EB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 USB、
    当我通过 USB 将 ZNP 连接到网关(如 RPI)时,它就可以工作了。
    但是当我通过 USB 将 ZNP 连接到 PC 时,它出现在 COM 端口中,但不能与 Z-tool 一起使用。
    我想克隆 ZNP 数据、但在 z 工具方面遇到一些问题、Z 工具会给出一些关于 msg nonstop 的警告。

    ***警告***
    收到不支持或未格式化的消息。 原始数据:
    5D 4B 80 64 00 00 00 08 00 00 FF 00 00 FE
    FF FE FF FE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24
    91 0D 06 00 4B 12 00 00 02 07 F2 E0 A1 FF FF FF
    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    FF FF FF FF FF FF FF 01 00 00 00 01 01 01 01 01 01
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确保使用正确的 ZTool 版本、该版本应位于 Z-Stack 3.0工具文件夹中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 m 使用正确的 z 工具
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是在 CC2538-CC2592EMK 上尝试一下、ZTool 毫无问题地工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上我的 ZNP 二进制文件供您参考。

    e2e.ti.com/.../1462.ZNP.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../677378
    e2e.ti.com/.../653809

    此致、
    Ryan