This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:使用 TIMAC 协议栈、FFD 可以驱动多少个 RFD 节点?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/708608/cc2530-how-many-rfd-nodes-can-ffd-drive-with-the-timac-protocol-stack

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:TIMAC

FFD 可以使用 TIMAC 协议栈驱动多少个 RFD 节点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以将 MSA_MAX_DEVICE_NUM 更改为150、因此我认为它可以正常工作。