This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2538:CAN#39;t 打开源文件

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/704998/rtos-cc2538-can-t-open-source-file

器件型号:CC2538

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用的是 ZStack-3.0。  

我在编译时遇到错误。 我将路径和全部正确放置、我也在那里检查了该文件、但仍然会给出错误。

错误:  

致命错误[Pe1696]:无法打开源文件"F:\chethan \ZigBee\KIKO \KIKO 项目\Point\Project\ZStack\ZMain\TI2538DB\ZMain.c"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否构建默认 SampleLight 或 SampleSwitch 以查看它们是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、chethan、

    您如何复制/导入项目? 您是否具有 IAR 项目选项中所示目录的包含路径?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、chethan、

    您的问题是否已解决? 如果是、请提供解决方案;如果不是、请提供更多信息、以便我们继续支持。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Yah、问题已解决。
    问题是文件丢失了、所以只有我得到了该错误。

    感谢您对 TI 的支持。