This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EMK:MTBF

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538-CC2592EMK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/706586/cc2538-cc2592emk-mtbf

器件型号:CC2538-CC2592EMK
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

cc2538-cc2592emk 和 cc2650的 MTBF (平均故障间隔时间)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从未听说过 TI 拥有有关 cc2538-cc2592emk 和 cc2650的此类信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 通常不提供此信息、您需要更具体一些、并提供有关您所需内容的示例。

    此致、
    Ryan