This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530的 OTA 固件升级

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/705406/cc2530-ota-firmware-upgrade-for-cc2530

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2538

您好!

关于 CC2530的 OTA 固件升级、我从 TI 网站搜索并查看 ZStack OTA 升级用户指南。 我发现了一些困惑。 请参阅两个附件、了解 OTA 是否适用于 CC2530?

实际上、我的 ZigBee 项目情况如下、请评论。

协调器:计划从 CC2530到 CC2538 (使用 ZStack 2.5.1)-  OTA 升级是否正常?  

路由器:   CC2530 (使用 ZStack 2.5.1) - OTA 升级是否正常?

结束设备:CC2530 (使用 ZStack 2.5.1) - OTA 升级是否正常?

此外、 可以将 CC2538和 CC2530混合在一起进行通信吗? (例如、"协调器(使用 CC2538)"和 "路由器和终端设备(使用 CC2530)"之间的数据通信?

非常感谢

林小龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的所有问题的答案都是"是"、在与 CC2538混合的 CC2530上进行 OTA 时没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 YK,

    注意到。 非常感谢。

    林小龙