This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530终端器件(ZStack 2.5.1)和无线传感器/墙壁开关(HA1.2)之间的通信握手

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/705397/cc2530-communication-handshaking-between-cc2530-end-device-zstack-2-5-1-and-wireless-sensor-wall-switch-ha1-2

器件型号:CC2530

您好!

实际上、我使用 CC2530作为终端器件来开发一些 LED 驱动器产品。(即、我使用 ZStack 2.5.1进行开发、而不是使用 HA1.2)。 但我计划购买一些使用 Zigbee HA1.2的第三方 Zigbee 传感器/墙壁开关产品。 那么、我可以在我们开发的 CC2530终端设备和这些传感器/墙式开关之间进行握手吗? (即、是否可以进行数据握手:一侧是 ZStack 2.5.1、另一侧是 HA1.2)。 如果是、我是否需要注意任何重要问题?

非常感谢

林小龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设如果您启用了 TC link 密钥安全性、使用相同的 Zigbee HA 配置文件的 TC link 密钥、使用相同的 HA 配置文件 ID 和 ZCL、就不会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 YK,

    注意到。 让我先尝试一下我的一面。 非常感谢。

    林小龙