请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 您好!
实际上、我使用 CC2530作为终端器件来开发一些 LED 驱动器产品。(即、我使用 ZStack 2.5.1进行开发、而不是使用 HA1.2)。 但我计划购买一些使用 Zigbee HA1.2的第三方 Zigbee 传感器/墙壁开关产品。 那么、我可以在我们开发的 CC2530终端设备和这些传感器/墙式开关之间进行握手吗? (即、是否可以进行数据握手:一侧是 ZStack 2.5.1、另一侧是 HA1.2)。 如果是、我是否需要注意任何重要问题?
非常感谢
林小龙